This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:关于原始固件版本

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126715/tps65994qfnevm-about-the-original-firmware-version

器件型号:TPS65994QFNEVM

我有 EVM 并使用 GUI (6.4.25)读取值、固件版本似乎 是 f509.04.84、但我看不到 GUI 支持的版本。  

您能告诉我该固件支持哪个版本的 GUI 吗?

此致、

Luke Sakamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您与 E2E 联系!

    GUI 版本6.4.8支持 f509.04.84。  

      此器件的当前固件版本为 F509.04.13和 F509.04.52、该版本在6.4.25版本的 GUI 中受支持。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速响应。

    我想知道可以从何处下载旧版本的 GUI。 (如存档网站?)

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    当然! 让我来看看这个。 我很快会回来的。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您耐心等待我研究这个问题!

    您需要此旧版 GUI 的具体原因是什么?  

    我们建议您使用最新的固件、因为它具有所有最新的补丁。 您可以在 GUI 上将器件固件更新为最新版本。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    感谢您的考虑。
    我注意到我无法在较新的 GUI 上使用旧固件。
    目前、我没有遇到任何问题、但在将来、我的客户可能会遇到问题、我无法重现问题。
    如果这种情况可能永远不会发生(我知道您可以将旧设置导入到较新版本)、我认为这里没有任何问题。 我只是在寻找一个潜在的问题并了解 PSIL-PI 的解决方案。
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    明白了,很高兴我能尝试帮助!

    谢谢、

    Kevin