This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ40Z50, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128812/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ40Z50GPCCEDVEV2400

我们 在实验室仪器中使用11.1V @ 5000mAh 锂聚合物3S 电池组。 我们希望   持续(每一分钟)监控此电池剩余电量(SoC)、以便在仪器显示屏中报告电池百分比。 目前、我们使用 BQ34110

请为以下内容请求您的澄清和配置支持

1)我们没有用于  电池配置的 EV 2300硬件模块(因此请勿使用)

2) 2)我们通过 I2C 写入 BQ IC 以设置配置参数

3) 3)我们已使用 I2C 接口为闪存写入配置以下寄存器

  • 闪存更新正常电压:设置100mV
  • 分压器网络值设置为21280 (本例中 R1为300K、R2为16.5K)
  • 设计容量-直流- 5000mAh (了解这与电池制造商指定的容量相同)
  • 电池节数- 3.
  • FCC -目前设置为5000mAh (什么是 FCC?所学 FCC 意味着什么?                      FCC 和 DC 之间有何区别? 何时应使用什么值更新此寄存器? 连接到 BQ34110的电池存在容量有任何限制?)
  • 哪个寄存器使用电池类型( CHEMID )来选择 Lipo?
  • 是否需要配置其他强制性寄存器设置以获得电池剩余电量?

4)我们还观察到,在短暂( 小于1分钟)内施加稍高的负载时,电池百分比突然从55%下降到7%。 即使我们重置和读取器件、也不会消除这种人为下降。 如果在此期间仪器已关闭并打开、则蓄电池将再次恢复至55%。 您能解释一下 BQ34110达到55%时的行为异常吗? 55%以上未观察到这种不稳定行为

我们请求您的支持人员解决 上述报告的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowri、

    CEDV 算法主要依赖于库仑计数、并在放电末期进行基于电压的调整。 如果突然施加高负载并达到 EDV 电压点之一、SOC 将在该电压下强制设置为预期的 SOC%(默认情况下应为10%、7%和3%)、这就是 SOC 跳变到7%的原因。 如果您重置监测计、您需要强制它使用存储在 DataFlash 中的 OCV 查找表、并仅根据电压和温度估算 SOC。

    我强烈建议使用 EV2400来评估监测计、它允许记录数据闪存和设置并轻松进行调整。 减少跳转的最佳方法是使用 GPCCEDV 工具、该工具可帮助根据温度和电流补偿 EDV 点。 如果您需要更高的精度和可配置性、应切换到 BQ40Z50或 BQ34Z100-G1等阻抗跟踪监测计。

    此致、

    Wyatt Keller