This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:寿命数据异常

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128795/bq28z610-abnormal-lifetime-data

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我的客户在读取寿命数据时发现有一些异常、如下所示:

最大充电电流达到32767mA、最高温度电芯和最低温度电芯相同、但 BQStudio 的实际温度大于32C、如下所示:

srec 和 gg 文件也是 attached.e2e.ti.com/.../mcq_2D00_CFETF.srece2e.ti.com/.../Mcq_0D4EEF5345513575_.gg.csv

支持需求

这似乎异常、为什么 会发生这种情况?

谢谢

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    这些软件包是否已在现场或最近是否启用了 LT 日志记录? 寿命数据每10小时更新一次、如果它测量的内容超出闪存中先前测量的范围、则存储新最大值或最小值的 RAM 值将替换闪存值。 这意味着在某个时候、监测计测量到非常大的充电电流、SRN 和 SRP 上的电压是否可能会施加一个电压差、这会"假"电流?

    此致、

    Wyatt Keller