This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:如何感测 UC3843的电流斜坡

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127908/uc3843-how-to-sense-the-current-ramp-of-uc3843

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: LM358

大家好、

我们的客户想知道如何感测  UC3843的电流斜坡。  以下是他的查询详情。

我正在使用 UC3843设计电流模式控制中的降压转换器。 如何有效地感应电流斜坡? 我使用一个与电感器串联的小电阻值、然后使用运算放大器对其进行放大。(lm358)

我在电感器中获得了不连续导通模式、但我将其设计为连续导通模式。 我将 ltspice 用于仿真

该 DCM 模式会影响我在负载上获得的电压纹波。 如何感应此电流以生成电压斜坡?

它将降压(50V - 95V)输入至5V 3A 输出

我在 以下链接中找到了简化电流感应应用手册。  他能否将 第34页图2的电路用于他的应用?

www.ti.com/.../slyy154a.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    50V 至5V 是10% duty...not too bad、但95V 至5V 是~5%占空比、这可能很困难、具体取决于您的开关频率。 mΩ 5A 且 R=15k Ω 时、这仅提供~75mV 的平均信号。 根据您的开关频率和实际导通时间、我不确定 LM358是否可以胜任此处的任务。 如果它在仿真中起作用、您能否在引入 PCB 寄生效应和实际器件参数时实际构建电路? 如果您仅在仿真中、根据计算得出的电感器和时基、DCM/CCM 边界有多远? 验证功率级计算的快速方法是使用 TI 功率级设计器、您可以 在此处下载该设计器。

    此外、对于峰值电流模式控制、UC3843只需要峰值电流信息来控制 t_on。 您的电流感应电阻器感应 T = t_on+t_off、与高侧开关串联感应相比、该位置的功耗将更大。 一些 MOSFET 在漏源极通道上采用开尔文感应技术、用于 RDS (on)电流感应。 要进行仿真、请尝试将 CS 电阻器与 MOSFET 源极串联?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这是我们客户的回应。

    感谢您的回复。 您提到过、使用 uc3843很难实现5%的占空比。 为什么数据表中说它可以处理0-100%占空比? 建议的最小占空比是多少? 开关频率为100kHz

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    该控制器能够在0%至100%的占空比范围内运行、但在实际的开关转换器应用中、考虑 PCB 布局、寄生效应、MOSFET 栅极的上升和下降时间等因素、实现如此小的占空比并不容易 RT*CT 的不同组合可用于实现100kHz。 为了实现最小占空比、它有助于使用 大 CT 和小 RT 选择 RT、CT 值...对于100kHz、请尝试 RT=4 kΩ、CT=4.7nF 等方法。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅以下客户的回复。

    此概念是否适用于所有 SMPS 控制器?它是否特定于 uc3843?
    或者、我有两个降压转换器、一个输出13.5V、另一个输出5V。 我在上电后使用13.5V 电源为控制器提供 Vcc。 我是否可以将13.5V 降压至5V、而不是将两者从95V 降压? 相对于将连接到95V 电源的13.5V 降压转换器、5V 降压转换器将是下游转换器?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    适用于大多数 PWM 控制器、请尝试控制占空比、使其降至1%...not easy、如图所示、通常使用高速数字控制进行演示。 UC3843稳健可靠、但它也是在与高速 BiCMOS 相对的双极工艺上产生的。

    95V 至13.5V 至5V 全部串联并不能提高您的效率、因为总电压将是每个单独转换器的乘积。 您的输入电压仅变化2:1、如果您希望 VCC 为13.5V、请如何使用 VINmin:VCC (50:14 = 3.6)比率对直流电进行斩波。 您可以使用开环推挽、输出在次级推挽上使用 LC 滤波器、但没有反馈、也没有补偿。 推挽输出现在提供14V <VIN<28V to the buck and it's a current fed buck so you have less capacitance on the buck input. 降压转换器还具有 LC 输出、因此您现在可以获得连续输入和输出电流。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的评论、我们的客户在下面提供了后续查询。

    我根据仿真得出的另一个问题是、启动时浪涌电流较高、但实施了软启动。 我在启动时所做的是使用线性稳压器、该稳压器使用达林顿对实现、可在短时间内为 IC 提供 VCC、然后轻触13.5V 降压转换器的输出以提供 VCC。 这样做的原因是线性稳压器限制了功耗、因为它只会在很短的时间内导通。 我不确定这是不是导致软启动无法正常工作的原因。 让我给您发送一张我仿真的电路的快照。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我希望我能为有关电流感应的原始博文做出贡献吗? 保持对话与主题主题主题主题接近有助于提高整个 E2E 社区的搜索精度。 由于本主题已从原始帖子标题转移、我将关闭它并询问如果需要其他 IC 支持、您可以打开一个与您的查询相关的主题标题为的新主题? 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    非常感谢你的帮助。 我为客户的附加查询创建了另一个帖子。 与此帖子相关、我们的客户将澄清电流馈送降压意味着什么、不需要太多输入电容。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流馈入转换器具有馈入输入的电感器。 降压转换器不具有此功能、而是看到脉冲输入电流(电容输入)。 当 pp 的输出馈送降压时,您现在有一个电感器(pp 输出)作为降压的输入....一个电流馈送降压。 您可以通过 Google 搜索这些术语中的任何一个、找到解释和提供示例的各种资源。

    Steve