This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V/8A 电路保护

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119923/48v-8a-circuit-protection

主题中讨论的其他器件:TPS1663LM5069

大家好、

我们需要为配电侧提供8A/48V 电路保护 IC。 如果有任何内容、请告诉我。

应用:软启动、过流保护、短路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。 您可以按照应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAF13中的建议并联使用两个 TPS1663

    其他选项包括 TPS4811和 LM5069  

    您能告诉我们最终产品的详细信息吗?

    是汽车应用吗?

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    抱歉,我没有看到您的重播。感谢您的重播,

    它适用于电信应用48V/8A 功率放大器电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Anoop。

    请告诉我您选择了哪一个(TPS1663并联)或 LM5069。 需要帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢、Rakesh 未被选中、我将通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anoop:

    您最终选择了哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    现在、我们的要求已更改、因此 我们选择了 TPS1663单路(4A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回复。

    您是说您将负载分为两个分支?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anoop:

    请 您澄清一下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是说您将负载分为两个分支?->没有单个、 输出负载电流发生变化、现在我们只需要4A。