This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:体二极管的 MOS 反向恢复效应:Vds hign dv/dt

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127158/ucc21520-mos-reverse-recovery-effect-of-body-diode-vds-hign-dv-dt

器件型号:UCC21520

在 MOS 开关的过程中、由于应用的需要、逆变器的关断电流大约为15A、这会导致在二极管的过程中继续保持高开关速度和 VDS 过冲。 我想问如何平滑过冲以及过冲将产生什么不利影响(Vgs 波形正常、没有米勒振荡)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia、

    该司机的专家目前不在办公室。 他应在下一个工作日内回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia Li、

    您能否以更高质量重新上传您的图像? 我无法读取。 您还可以分享您的原理图吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。 它是 来自具有扩展的探测线的噪声、大约为30MHz。 通过取下延长线、探针正常。