This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118EVAL:LM5118宽电压范围降压/升压控制器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5118, LM5177, LM5118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124672/lm5118eval-lm5118-wide-voltage-range-buck-boost-controlle

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5118LM5177

您好 TI;

我需要创建一个电源:电源应该能够为3.2V 至60V 的所有输入电压创建一个恒定输出。
-   电源应恒定输出10V 电压。

那么、我的问题是、当输入电压低于4.5V 时、如何使输出电压为10V。 原因输入电压低于4.5...

我已经更改了阈值电阻器、但仍然通过输入电压低于4.6V 的电压提供0V 输出  

请注意 、当输入电压为3V 时、如何实现10V 的输出电压?

您能否发送一份有关我如何连接的电路/图纸? 如果可以的话

提前感谢

Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    我是否可以询问您将需要哪个输出电流(范围)?

    谢谢、此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的快速响应。

    输出电流应为4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    这确实是一个挑战。
    您想将三个特征集组合为一个:
    -宽输入电压范围
    - 3.2伏的低启动电压
    -高于1A 的高输出电流

    LM5158是能够处理输入电压范围并在3.2V 启动的唯一器件
    但这是一个具有集成 FET 的转换器、无法处理4安培电流。

    有些控制器具有此高输入电压范围、可处理所需电流并在低至3.2V 的电压下运行、例如 LM5118或 LM5177。
    但这些控制器需要更高的启动电压才能开始工作。
    对于 LM5177、最小值为3.5V。
    这些部件开始工作后、输入电压可降至3.2V 或更低。

    因此、如果3.5V 不够低、则需要为转换器提供额外的电源。 也许您可以添加一些额外的升压器(启动电压更低)来为控制器提供所需的输入电压。  
    老实说,到目前为止,我还没有看到这种概念,所以如果这种概念可行的话,我需要做一些研究。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harry  

    如果在您的研究期间您有一些新东西、请告诉我。

    但这里的问题是、为什么数据表中说器件可以在低至3V 的电压下工作? 即使在 R5放置一个跳线电阻器、它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    工作电压和启动电压之间存在差异。

    也许一个示例将有助于:

    您从提供6V 电压的电池开始。 运行期间、电池电压降至3.2V (根据您的要求)。

    此转换 器仍可在3.2V 输入电压下运行并生成所需的输出电压(只要电池能够提供足够的电流)。

      当 LM5118 停止时、无法从3.2V 再次启动。 它需要至少5V 的输入电压才能启动。  

    数据表中指出: 初始启动控制器需要5V VIN。

    我同意数据表中的脚注非常小:

    我们的器件无法将您的所有要求整合到一个部件中。

    为此,无需再进行研究

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    感谢您的回复

    我理解了以最低5V 启动意味着什么。  

    我的问题是启动后电压输出为0V。  

    我以最小10V 开始、然后在降至4.5V 时、输出电压为0V

    谢谢

    Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Tati、

    有三个可能的原因:
    - UVLO 引脚上的电压过低。
           双倍频 UVLO 电压电平(输入具有迟滞)和分压电阻器
    -您正在进入过流状态(输入电压越低,电流越高)。
           使用较轻的负载进行双电流检测、如有必要、减小分流电阻器值
    -对于您选择的 FET、栅极驱动电压太低
           双倍检查 VCC 引脚上的电压
           为 VCCX 引脚提供10V 输出电压。 请勿将 VCC 连接到输出电压

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Harry、

    输入电压为10V 的情况下进行测量

    UVLO=4.19V 时的电压

    VCC=9.18V

    VCCX=0V

    你的 sugestion 2我做了你所喜欢的事情。

    问:我不明白您的意思是为 Vccx 引脚提供10V 的电压。 您是说我需要另一个额外的电源吗? 或如何操作?

    如果可以获取原理图、请提供更多详细信息  

    谢谢

    Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为4.5V 的测量之后

    UVLO=1.5V 时的电压

    VCC=3.7V

    VCCX=0V 、不带或带载

    无负载 时的输出电压为5.7V

    在负载条件下 、Vout 为0V 且 Iload =0.047A

    你的 sugestion 2我做了你所喜欢的事情。

    当 VCCX 通过 R5=0欧姆连接时、情况最糟糕。

    问:我不明白您的意思是为 Vccx 引脚提供10V 的电压。 您是说我需要另一个额外的电源吗? 或如何操作?

    如果可以获取原理图、请提供更多详细信息  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    我想我忽略了一条重要的信息(因为它仅在主题中、而您在主题中没有提到):
    向您提出的问题:
    您是否使用 LM5118EVAL 板进行实验、或者您是否已经完成了自己的设计/自己的板?

    谢谢、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我使用 的是 LM5118EVAL 板

    BR

    Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    感谢您的澄清。

    《用户指南》中的说明指出:
    在电流减小和适当调整的情况下工作至3V。
    通过电流限制感应电阻器、UVLO 阈值和相应的斜波调节、可在大约3V 的满电流下运行。
    可能需要额外的输入电容。

    VCCX 不需要额外电源。
    当您通过 R5将 VCCX 连接到输出时、LM5118基本上会生成其自己的升压电源。
    但 VCCX 必须保持低于14V (在您的应用中是如此)。

    请将电流感应电阻器 R13的值降至0.01 Ω、以实现更高的峰值电流。

    UVLO 阈值为1.23V。
    如果您希望降低至3.2V、则需要相应地修改电阻分压器 R1/R3、例如将 R3增加至47k。

    此外、将 C15从330pF 增加到500pF。


    您使用的是什么类型的源? 是否有源电流限制可以增大?

    您尝试在实验中消耗哪种负载电流?

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    没有变化

    目前、我的 R1=62K

                 R3=43K 并且也尝试了75k

                 R8=10K

                  R901k3.

                  C15=470pF、也是560pf

    我正在使用负载、并将电流限制为0.6A

    BR

    Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    您必须 将电流感应电阻器 R13的值降至0.01 Ω、以实现更高的峰值电流。

    您没有写过这样的内容。 如果没有这种修改、所有其他更改都是无用的。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    一切都正常。  

    感谢您的支持。 谢谢

    此致

    Tati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tati、

    我很高兴听到它现在对您有用。 感谢您的反馈。
    我是否可以让您单击 Resolved (已解决)并关闭该主题?

    如有必要、您可以重新打开并继续讨论。
    或者、您可以始终启动一个新的、以防这个被锁定。

    非常感谢、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、请回答最后一个问题

    您能不能确定为什么在负载打开时电路板上会听到一些噪声? 我如何才能从中获得好处?

    这 是不是因为电路板上的陶瓷电容器,甚至是线圈?

    谢谢  

    BR

    Tati