This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:使用 LED 驱动器或直流/直流转换器对电池进行高电压恒流充电

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128099/lm3409hv-high-voltage-constant-current-charging-of-battery-with-led-driver-or-dc-dc

器件型号:LM3409HV

您好!

考虑两节电池1kWh 的情况-充电状态不同(SoC)、例如输出电压为65V 和55V。 我们需要的是一种解决方案、即较高的 SoC 电池通过执行 CC 的直流/直流稳压器向较低的 SoC 电池放电、直至两节电池达到类似的电压。

解决方案的注意事项是

  1. 可在高达75V 的电压下工作
  2. 低关断电流、非 IQ (< 25uA)
  3. 能够达到接近100%的占空比、以便电池能够达到  
  4. 10A CC 电流、直至电池电压均衡、无需恒压模式
  5. 简单控制、可能使用 GPIO 来打开/关闭

使用 LM3409HV 等任何 TI 芯片是否可行?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Prithvi

    检查后、我认为 LM3409HV 最适合您的要求。 如果您决定选择 LM3409HV、则应特别注意为10A 电流输出选择外部 PFET。 您也可以参阅第9.1.8章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mason。 在8.1部分中、他们说5A 是可实现的。 通过使用额定电流更高的无源器件和 MOSFET、是否可以实现10A 电流?

    还有几个问题

    - SUD50P08-25L-E3之类的 MOSFET 在 10A 输出电流时是否与 LM3409HV 配合使用?

    -为 LM3409HV 供电的最佳方法是什么、以便其电路不会消耗任何功率、因为在我们的应用中、关断模式下、110uA 处于高电平。

    -当没有连接 LED 时,即在我们的情况下,没有电池连接到输出时,会出现什么情况? 输出是否等于输入?

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Prithvi

    我认为可以通过适当的电路配置实现10A 电流。  

    恐怕 SUD50P08-25L-E3的总栅极电荷 太大、最好使用30nc 以内的值。

    我认为、只要连接了 Vin、很难降低关断电流、而且该器件内部的泄漏电流也会导致关断电流。

    由于这是一个降压控制器、因此无需开路保护。 在这种情况下、输出电压将等于输入电压。