This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:由于可用性问题、可调稳压器需要替代稳压器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM2676, LM22676, LM2670, LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124053/lm2676-adjustable-regulator-need-an-alternate-due-to-availability-issue

器件型号:LM2676
主题中讨论的其他器件:LMR33630LM22676LM2670LM2673

您好!  

我们 一直在设计中使用 LM2676S-ADJ/NOPB。 目前、我们在生产线上面临可用性问题。

目前、您是否可以建议采用相同封装、相同或更高电流额定值>3A 的任何其他替代 产品以继续生产。

此外、对于长期解决 方案、您能否建议其他更好的替代方案、同时我们的设计稍有变化。

相关信息

普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我推荐 LMR33630、它采用 HSOIC-8/VQFN 封装。 您还可以看到 LMR61435/30。

    有关 可用性、您可以联系 FAE 或分销商。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI He、

    感谢您的快速响应、我们 将在 进行重新设计时考虑将这两个器件(LMR33630、LMR61435/30 -同步整流器)作为长期解决方案、因为它的封装不同、设计不同、布局比我们现有的 LM2676S (非同步)更需要修改。

     您能否建议  将 LM2676S-ADJ (封装-DDPAK/TO-263-7)替换为1:1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    很抱歉、我们没有 LM2676的引脚对引脚解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI He、

    好的、您可以建议一些非同步类型替代   LM2676S-ADJ (封装-DDPAK/TO-263-7)相似/更高的额定值。

    (我们可以进行微小的设计更改)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    您可以考虑 LM22676。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI He、

    感谢您的建议、我将会看同样的内容、  

    1) 1)测量、同时我选择 LM2670和 LM2673 作为替代产品。 在 LM2673 -引脚5 (电流限制调整)上、我能否保持断开状态(对于我的现有 LM2676、为浮动 NC、因此无需更改布局)。 如果我保持断开、我是否会在没有内部限制的情况下获得峰值电流(3A)?

     2)、对于 LM2670、引脚5是同步的、因此我可以根据数据表保持断开状态。

    请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen  

    针脚5保持开路正常。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如上所述、根据 LM2670的数据表、引脚5保持开路是可以的、

    但是、正如我在前面询问 的 LM2673引脚5、我想知道我是否可以保持断开(电流限制调节引脚5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    LM2673的引脚5不能保持断开状态。 您必须在引脚5和 GND 之间连接一个电阻器才能使其正常运行。