This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25974LRPWR

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128564/tps2597-tps25974lrpwr

器件型号:TPS2597

大家好、我叫 Chris Michel、是 Phase Sensitive Innovations 的电气工程师。 我将 TPS25974LRPWR 用作电子保险丝、无法将其设置为我所需的操作。 我正在使用数据表中的 Excel 计算器、无法获取容差范围内的器件。 通过 Istartup (电池 B26)可以看到、它需要低于 Imax。 我们希望此器件在0.75A 时弹出、使用计算器时、Istartup 不会低于该值。 我可以附加图像以获得更好的解释。 我们将非常赞赏为使这一部分在容忍范围内发挥作用而提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    欢迎使用 e2e、感谢您的参与。   

    您要设置多少电流限制?

    在启动期间、您有多少负载?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、感谢您再次与我见面。 我们希望电流限制为0.75A、电流启动将为0.33A (启动时需要4瓦和12VDC)。 在这些容差范围内、Istartup 无法达到0.33A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    明白了。 我认为问题是您在计算器中选择了错误的负载值、这就是您在启动时看到电流大于电流限制的原因。 我还想指出的一点是、此器件支持的最小典型电流限制为0.87A。 因此、您必须选择电流限制电阻器作为6.65K。

    此致

    Kunal Goel