This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:电流测量路径损坏

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121063/lm5170evm-bidir-destruction-of-current-measurement-path

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

专家团队您好!

我们使用 LM5170EVM-BIDIR 板将能量从51V 源传输到28V 目标并进行验证。

为了提供此类电压、我们修改了稳压器电路。

在51V 端子上有一个大电感、仅在降压模式下激活。

目标上的负载具有50m Ω 的极低阻抗。

我们以 这种方式配置了过压保护、开关电压为55V 和31V。

在我们的第一块电路板上、它损坏了中央 IC。 这种情况发生在需要激活28V 网络过压保护时。

我们在网络 sw1、sw2上测量了1R2到接地的阻抗...  

我们应该 有以下根本 原因:

* 检测到目标网络上的过压并导致断路器单元打开  

* 在打开之前、有大量电流(30A)流经外部电感

*尽管断路器单元处于开路状态、电感仍会驱动电流

*这会导致初级电路中出现过压、从而损坏中央 IC。

我们 使用另一个板、并尝试通过以下方式对其进行保护:

*我们构建了一个稳定单元、该单元位于51V 输入电感的外部电感之间

* 稳定装置使用 6个3900µF -Elko 和6个22µF -陶瓷电容器

*我们通过2个钳位二极管(2*24V)保护稳定装置电路

*我们通过 第二组钳 位二极管(2x28V)保护电路板的输入

在升压和降压之间进行多次切换。 电流变化(初级 电流为30A 至1A、次级电流为50A 至1A)。

过压电路会不时触发、这是一种正常的用例。

不幸 的是、该电路板也在短时间内被毁。  

我们进行调查、发现端子 CSW1和 CSW2的接地电阻为2R2、

这使我们有 了以下想法:

*断路器单元的触发会导致欠压。

* 28V 网络上的内部钳位二极管不足以满足要求。

我有3个问题:

我们的怀疑是否属实?

保护 CSWx 和 CSWx 端子免受过压和欠压影响是否是一种好的解决方案?  接地端子和51V 附近的低电容二极管?

470µF 一个与钳位二极管并联的电容器(μ F)是否合理?

我们在此有机会更换电路板上的 LM5170。 不幸 的是、目前市场上没有 LM5170。  您是否愿意  为我们提供2个样片?

感谢 你的帮助

Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kristian,

    有一些要点我不清楚:

    • 在51V 端子上有一个大电感、仅在降压模式下激活。

          问题:您能否绘制一个原理图来显示电感器的位置? 电感是多少?)

    • 检测到目标网络上的过压并导致断路器单元打开  

          问题: 如果触发 OVP、BRKG 将不会变为低电平。

    • *我们通过2个钳位二极管(2*24V)保护稳定装置电路*我们通过 第二组钳位 二极管(2x28V)保护板的输入  

      问题: 钳位 二极管的模型?

    • 我们进行调查、发现端子 CSW1和 CSW2的接地电阻为2R2、

          问:我想您是指 CSA1和 CSA2? CSA1和 CSA2由 EVM 上的 D3提供保护。 D3是否损坏?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    自从我们上次沟通已经有一段时间了、我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的支持。

    由于您的提示、我们已经解决了问题。

    此问题是由高电源输入端子上的易失性电压引起的。 它 会不时降至5V 以下 加上输出端子上的电压。  这会 导致不必要的断路器开路。

    不幸的是、没有有效的欠压检测来防止这种情况。

    现在、我们已经加强了欠压检测。

    此致

    Kristian