This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:您是否有任何 PCB 脚踏图案信息?

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54336A, TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128062/tps54336a-do-you-have-any-pcb-foot-pattern-information

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件:TPS54335ATPS54328

大家好、

我的一位客户正在设计安装 TPS54336ADRC 的 PCB 板。

请问您能回答以下问题吗?

问:   您是否有 TPS54336ADRC 的任何 PCB 引脚布局数据?
    客户正在寻找数据。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    数据表末尾 显示了 DRC 特定尺寸的详细封装信息。

    有关 CAD 软件中使用的封装、请参阅 TI.com 产品简介页面中的 CAD/CAE 符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    非常感谢您的回复。 这对他们非常有帮助。  

    下面我可以再问一个问题吗?

    问:他们将使用  TPS54336ADRC (10引脚、VSON 封装)。
       TPS54335ADDA (8引脚、SO PowerPAD 封装)电路板布局在 TPS54335A/335-1A/336A 数据表(版本:SLVSCD5D)的第39页上显示为布局示例。
       但 未显示 TPS54336ADRC 布局示例。

       您是否有 任何 TPS54336ADRC 布局示例?

    客户知道直流/直流转换器板布局对于转换器的良好性能非常重要。
    但他们认为很难使用 TPS54335ADDA 布局示例、因为 TPS54336ADRC 引脚顺序与 TPS54335ADDA 不同。

    因此、他们需要 TI 建议的 TPS54336ADRC 布局示例。

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    遗憾的是、TPS54336A 的数据表中没有 VSON 封装的布局示例。 对于 VSON10封装降压转换器的布局示例、TPS54328的数据表可供参考、其中提供了 VSON10封装的布局示例。

    但请注意、TPS54328的引脚分配不同于 TPS54336A、这意味 着无法完全遵循 TPS54328的布局示例。 请仔细阅读 TPS54336A 数据表中的布局指南以进行布局工作!

    如果您对布局支持或布局审查有任何要求、请通过电子邮件联系我!

    BRS

    Zixu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    非常感谢您的快速回复和客气话。

    如果他们希望您查看他们的布局、我可以在向您发送友谊请求后向您发送他们的布局数据吗?

    因为他们不想在 E2E 上披露数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    有关布局审查流程、请通过电子邮件联系我以获取任何信息更新!

    BRS

    Zixu