This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178大电感噪声

Guru**** 2391935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128613/tps61178-tps61178-large-inductance-noise

器件型号:TPS61178

您好,

在客户使用过程中、电感会发出吱吱声。 在 FREQ/SYNC 引脚的电阻从300K 更改为100k 后、电感吱吱声消失、但输出功率下降。 请帮助分析原因。 原理图如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我对您的问题有一些疑问。

    1.您提到 了 FREQ/SYNC 引脚的电阻为300K 时电感发出吱声。 在这种情况 下、开关频率应约为500kHz、这不会导致噪声。 您能否检查电路中是否存在低频纹波? 您可以对 Vin IL SW 和 Vo 进行测试、以查看它们是否稳定。

    2.将电阻更改为100K 时,输出电压会下降。 您能清楚地描述一下吗? 例如输入 、输出、负载等。 如果有波形、则没关系。

    此致

    Fergus