This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:PCB 的负载调节和热性能

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128034/tps563201-load-regulation-and-thermal-performance-of-pcb

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563249

大家好、  

在 EVM 上进行测试期间、以下是两个问题。  

1.负载调节似乎不好。  

根据数据表图21、当负载发生变化时、Vout 应在+/-1%范围内。 但在测试期间、当负载从0变为3A 时、Vout 从3.3V 降至3.2V。  

2. EVM 的热性能似乎不好  

输入电压为12V 至3.3V、输出电流为3A。  EVM 的温度达到~110C。   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供如下所述的更多具体信息?

    负载调节-测试方法、测试条件(稳态或负载瞬态)、测试点

    热问题-测试方法、测试点(EVM 的哪个部分提高到110C)、最好从热像仪上传图像。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、  

    请在下面帮助检查。  

    负载调节。  

    输出电压为3.3V。 我们修改 EVM、只需将 R1更改为33k 欧姆。  测试点是 TP6和 TP7。 下面是测试结果。  

    2.热性能。  

    输入电压为12V 至3.3V、输出电流为3A。  IC 的顶部外壳是 EVM 上的~110C。  请检查 EVM 的热性能是否确实如此。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS563201采用 DCAP2拓扑。 因此、在轻负载时、您可以发现 Vref 电压略高于 CCM 模式。 因此、在轻负载时、Vout 电压略高。  

    对于热性能、您是否有另一个电路板?  请再次检查另一个电路板。  

    如果您希望实现良好的负载调节和热性能部件、 建议使用 TPS563249。  

    BRS、

    Edwin。