This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Regin & Amp 的 MOSFET 选择;CE 引脚电源

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128483/bq34z100-g1-mosfet-selection-for-regin-ce-pin-supply

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的先生:

PFA

根据数据表、电流消耗不超过145uA。

我可以使用具有100mA 连续 ID 的 NMOS 吗? 用于为 BQ34z100-G1的 CE 和 REGIN 引脚提供稳压电源。

部件号: BSS139IXTSA1

此致、

Samruddhi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、

    内部 LDO 是一种低成本解决方案、因此只要满足 FET 引脚上电压范围的规格、就可以了。 监测计电流消耗仅适用于监测计、不包括外部部件。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我的问题是、100mA ID NMOS 足以为监测计供电?  因为监测计仅需要145uA。  

    或者、我是否需要 选择具有更高 ID 的 MOS?

    此致、

    Samruddhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、

    在编程期间、监测计需要大约10mA 的短时间、因此我认为100mA 应该足以为监测计供电。

    此致、
    何塞·库瑟