This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:自举二极管规格

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127979/lm5143-q1-boot-diode-spec

器件型号:LM5143-Q1

大家好、团队、

我的客户正在为下一代数字驾驶舱系统设计 LM5143-Q1。 有关自举二极管规格的一个问题可能需要您确认。

  • 在 LM5143-Q1 EVM 用户指南中、自举二极管为60V/1A、选择此规格需要考虑哪些因素?
  • 如果超出规格、如何在此处选择降级二极管? 只需将 EVM 设计作为参考即可。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    0.2A 至1A 的二极管是可以接受的。 较低电流的二极管在高温条件下可能具有更好的反向泄漏电流。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、电压额定值如何? 60V 是强制性的?

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将其保持在高于 Vin 的水平。 例如、如果 Vin-max 为42V、则使用60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 的回复、真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 谢谢、Johnny。