This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQSTUDIO 缺少数据存储器行

Guru**** 2578685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128355/bq34z100-g1-bqstudio-missing-data-memory-rows

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

BQ34Z100-G1数据表中的数据闪存摘要包括 Pb EFF 效率和 Pb 下降百分比、但我在 BQSTUDIO 中看不到它们。

根据数据表、 Configuration:Charge 下应该有6个值、但仅显示4个值。

BQSTUDIO-TEST 具有相同的问题。

请提供建议。

此致、

ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    PB EFF 效率和 Pb 下降率是私有参数、对公众是隐藏的。 这是为了避免用户更改其默认值。  


    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我不认为公众会有兴趣、但我们的工程师需要这些信息来优化电量监测计的能力、以应对丢失的电量。


    如果有问题、请纠正、但使用四个相关的效率因素来计算 Eff 充电效率。

    PB EFF 效率%=充电效率Pb 降低率[RSOC()–充电效率下降

    关断]–Pb 温度补偿[温度–25°C]

    我的理解是,充电效率=[电池中累积的电荷/传递给电池的电荷]*100,这将在器件算法中计算。  我还可以独立测量充电效率、并计算 Pb EFF 效率以进行比较、但前提是我能够访问四个效率因素。  

    在发布此帖子时(近5年前)

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576685/bq34z100-g1-charge-efficiency-lead-acid-pba

    Tom Rickman 分享了:
    对于 BQ34100-G1、子类34偏移4看起来是在闪存中放置所选值的正确位置。
    这是 Pb EFF 效率 值、现在显然是私有的。
    他接着问:

    是否有人知道德州仪器在 BQ34Z100-G1和相关文献中是否已采取任何措施来解决此 PBA 充电效率问题?

    到目前为止,这个问题没有得到回答。

    由于移除了对关键变量的访问权限、充电效率校正是否不再是器件的可用功能?

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    让我们在私人邮件中继续此对话。 我不能在这里提供私人信息。

    请在 E2E 中向我发送一条内部消息。 我认为您需要向我发送朋友请求。

    此致、
    何塞·库瑟