This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:与 MM3860相比、材料的整体性能和精度更高

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128660/bq2980-better-material-overall-performance-and-accuracy-than-mm3860

器件型号:BQ2980

您能否推荐总体性能和精度高于 MM3860的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    与 MM3860相比、BQ2980具有更高的 OV 和 UV 精度。 BQ2980分别具有+/- 10mV 和+/- 20mV OV 和 UV 精度。 两个器件的电流消耗相似。

    谢谢、
    Caleb