This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511:负电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129758/ucc23511-negative-voltage

器件型号:UCC23511

大家好、

我能否在 VCC-VEE 电源轨上使用电压为-25至-35伏的器件?

在技术上不违反 VCC-VEE 规格、并且只有10伏

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、五月、

    地面只是一个概念!  

    是的、这就是我们隔离式栅极驱动器的优点、它们可以以次级侧的任何电压电平(在 VISO 规格范围内)为基准。 因此、如果您希望在-485V 和-500V 范围内运行次级侧、则完全能够执行该操作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、请将绿色按钮混搭、以便我获得我的 Cookie。

    此致、

    Don