This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:带 BQ25731充电器的 BQ79616

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129081/bq79616-q1-bq79616-with-bq25731-charger

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28782

您好:

我们需要为客户开发用于便携式医疗设备的完整电源系统。 它将具有一个使用 UCC28782作为交流/直流前端的根转换器、最大值设置为26V @100W 它将具有一个 WT6636F 芯片、用于连接 USB C PD 插座  

它将为便携式轻型电池充电、但需要480 Whr (24V 电池组)。

我们是否需要为此应用实施完整的电池管理系统? 这是否是 BQ79616芯片的最佳选择?

然后、我们是否使用 GUI 或成熟的"BMS Studio"(如 CODE-composer-studio)或 类似工具对其进行编程?

感谢有关此事的任何评论。

R                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    电池组中有多少个电池? 通常情况下、bq79616适用于电压更高的电池组、并需要汽车等高级安全和性能特性。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒;

    好的、明白了。

    我们仅针对更高功率/高电压系统进行设计。 因此、我们可能必须熟悉 BMS。 不太喜欢使用在 阿里找到的具有廉价 LiPo One 的嵌入式产品、就像他们在像 boe-ch蔡 一样成长...

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    好的、如果您最终使用了它、您可以请求访问产品文件夹上的 mySecure 文件夹、以获取更多资源、例如 CCS 中的 GUI/EVM/示例代码。 如果出现新问题、请打开新主题。

    此致、

    泰勒