This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:8000uF 连接到输出

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129559/lm73606-8000uf-is-connected-to-the-output

器件型号:LM73606

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在考虑使用具有以下规格的 LM73606。
规范中要求将8000uF 连接到 VOUT。
如果将如此大的电容连接到输出端、该器件是否可以正常工作?
在这种情况下是否存在任何问题?

(规格)
输入电压:12V (最大36V)
输出电压:5.1V
输出电流:6A
能够进行预偏置操作
8000uF 连接到 VOUT

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是的、应该是可以的。 我建议为前馈电容设置一个点、以防它们需要进行环路调整。

    此外、我还建议增加软启动时间、在启动时为大电容充电可能会达到电流限制并可能出现断续、从而防止稳压器上电。

    他们可以测试 PSPICE 模型以检查瞬态响应和启动。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多