This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400将被锁存

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128424/ev2400-ev2400-would-be-latched

器件型号:EV2400

大家好、TI 人:

当前 EV2400正在生产线上工作。

但我们通常遇到 EV2400被锁存、只需拔下 USB 电缆并重新插入。

EV2400可以再次顺利工作。

我能否知道导致锁存的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    除了 EV2400和电池电量监测计 IC 之外、同一通信线路上是否还有其他任何器件?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jackson!

    仅一个电池组连接到 EV2400套件。

    但我们的产品线重复使用 EV2400对器件进行编程、然后发现 PC 将丢失 EV2400套件。

    我们的运营商需要卸下2400 USB 电缆、然后重新插入。 PC 可以检测到它。

    我能不能了解导致它丢失的原因是什么? 还是车窗系统10? 或 EV2400是否已锁存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    EV2400被设计为开发工具、而不是用于生产。 这些超时可能会定期发生、因此我们建议客户在开发完成后使用自己的解决方案将黄金映像刷写到监测计中。 PC 端有多种可能导致 EV2400失去连接的功能、这就是为什么不将其设计为用于最终生产的工具的原因。  

    此致、

    杰克逊