This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156EVM-BST:UVLO 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129385/lm5156evm-bst-uvlo-problem

器件型号:LM5156EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

这是 LM5156 EVM 中的 UVLO 规格

我尝试使用计算器复制它、但是...

但结果显示完全不同的值。 (25.886K 而非80.6K)

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您再次与我们联系。

    我认为存在一些基本的误解、即 UVLO 引脚的"可编程"迟滞范围是多少。
    UVLO 机制用于在输入端出现欠压时关闭转换器。
    当电源较弱时、可能会发生输入电压在转换器关闭时升高、因此转换器会再次打开。
    因此引入了迟滞。   它通常设置为0.4V。 1V。

    您显示的第一个表并不表示5V 由 UVLO 机制确定。
    2.5V 的 UVLO 电平将导致此处显示的60K/80K 电阻器。
    当您在计算器中输入2.6V 和2.2V 时、您将获得类似的电阻器值。

    该计算器试图让您在选择电阻器以及产生的电压电平和迟滞时有一定的自由度。

    µA 通过底部电阻器提供5 μ A 的额外电流来实现迟滞、这将增加 UVLO 引脚上的电压。
    由于该电流如此低、您需要相当大的分压电阻器来实现高迟滞。
    几百千欧范围内的电阻器可能会起作用、但也可能拾取噪声、这会产生反作用。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    那么、如果我感到困惑、我的第一张图片(EVM 规格)中的5V 意味着什么?

    我认为这是 UVLO 阈值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我不知道你从哪里得到了这张照片。
    请澄清。

    谢谢、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    根据 LM5156EVM 用户指南、这也是本论坛的主题。 您可以进行检查  

    那么、您说的实际运行模式阈值是2.6V 而不是5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    您参考的数字描述的是 EVM、而不是器件。

    LM5156的数据表规定:
    –工作范围:3.5V 至60V
    –当 BIAS = VCC 时、2.97V 至16V
    –BIAS≥3.5V 时最小升压电源电压为1.5V

    EVM 的编号不同、因为客户可以使用二极管跳线偏置电源、可能存在容差、温度依赖性等
    为了保证每个 EVM 在所有条件下都能达到额定值、这些数字有些四舍五入。
    该电路板的额定启动电压为5V、而不是写入3.5V +二极管压降+裕度、该电压始终有效。
    这些5V 并不是指 UVLO 功能(请参阅图11启动、VIN = 4V、IOUT = 3A)、如果 UVLO 将其限制为5V、则该功能将无法正常工作。

    此致、
    哈里