This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1、热插拔电芯,Ω 是?Ω

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129098/bq40z50-r1-bq40z50-r1-hot-plug-cell-is-it-possible

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

尊敬的 TI 工程师

    我想使用 BQ40Z50设计可拆卸18650锂电池应用的4S、这意味着电池可以热插拔(bq40z50关断模式、重新安装电池后再重新激活),是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热插拔不应是监测计的问题。  

    需要记住的一点是、如果换用不同的电池、可能会导致监测问题。 例如、如果一个电池老化并被替换为新电池、监测计将在获知新的 Ra 表之前无法正确计算 FCC。

    在某些情况下、在重新插入电池以唤醒电量监测计后、需要在电池组上施加电压(这是在需要将电量监测计唤醒的情况下)。

    此致、
    何塞·库瑟   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我想知道电池的不按顺序安装是否会损坏电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细说明"订购外"安装的含义


    如果这与 热插拔电池相关、则为是。 bq40z50可处理热插拔。 它不会损坏监测计。

    此致、
    何塞·库瑟