主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27520EVM、 GPCCHEM、 BQ40Z50







--------------------------------------------------------------------
BQSTUDIO (Battery Management Studio)---- 使用的软件工具
BQ27520EVM --- 评估模块
EVK 设置包括:-
--------------------------------------------------------------------
1. BQ27520EVM (评估模块)
2. EV2300 (USB 转 I2C 接口连接器)
3. I2C 电缆、USB Type-C 电缆
4.蓄电池
5.负载
6.充电器
使用的 TI 器件:-
--------------------------------------------------------------------
BQ27520EVM
2. EV2300
--------------------------------------------------------------------
1.遵循 bqstudio 流程图,但无法正常工作。
•如何配置参数 Q 和 A (系统特性和年龄特性值)
•由于 EVM 已预先校准、因此我们不想将电量监测计剪贴到右侧。 但是、如果我们使用自己的板、如何进行校准?
•如果电池化学成分描述不同、是否存在任何问题? (我们的是锂离子可充电电池)
制造商:- Samsung;型号:- INRI8650-30Q (3000mAh);
化学 ID:- 2085;说明:-镍镉电池/碳
•在 C/5放电意味着什么?
•UPDATE_STATUS 数据闪存寄存器未将值显示为2
•如何将 Ra 表、Qmax、周期计数和更新状态写入监测计?