This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225:软启动波形

Guru**** 2810245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128380/tps54225-soft-start-waveform

器件型号:TPS54225

尊敬的团队:

我们在电路板上测试软启动波形。 根据数据表说明、器件 SS 引脚使用2uA 充电 CSS。

但我们发现 SS 引脚上有两步。 您能否让我们知道为什么 SS 波形上有两步进?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将需要检查 EVM 或与设计一起查看、以了解有关此方面的任何参考。 您是在 EVM 还是在定制电路板上测试这种情况? 您能否分享原理图和其他有关测试此功能的条件的详细信息、如 Vin 和 Iout (回放或电阻负载)? Vout 看起来大约为2.7V?

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我应用了一个 EVM、但尚未获取。 您能帮您确认一下吗?

    另一个问题是、SS 引脚的最大电压电平是多少?

    输出电压为2.5V、波形显示应根据示波器设置的分辨率发出2.7V 电压。

    部分原理图如下所示、输出侧(LOUT/COUT)没有问题。 它遵循数据表建议、我们以前已经对该设计进行了认证。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    SS 很可能上拉至 VREG5 (~5.5V)、并且不应超过该值。 我也在与设计人员确认。 我也没有 EVM 需要确认、因此尝试重复检查这方面的设计。 我将在收到答案后更新您。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已通过设计确认、软启动完成后 SS 被拉至 VREG5电平。 所以、您观察到的波形是预期的。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    谢谢、请在收到设计人员团队的反馈后分享您的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="19685" url="/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1128380/TPS54225-SOFT-START-wave/4189538#4189538"]I 确认了设计、并且在软启动完成后 SS 被拉至 VREG5电平。 因此、您观察到的波形是预期的。[/quot]

    此反馈来自设计团队