This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何更改或增加 LM5022 UVLO 的迟滞?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126851/lm5022-how-to-change-or-increase-the-hysteresis-of-lm5022-uvlo

器件型号:LM5022

你(们)好

我们的 DIN LM5022有一款很好的新器件!

如果 LM5022想要更改或增加 UVLO 的迟滞、是否有建议的解决方案?

μA、该规范使用20 μ A 电流源(下面的红色框)
但如何使用该电流源设计迟滞?! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    感谢您的推广或产品。

    LM5022 UVLO 关断阈值= 1.25V

    根据数据表中的示例、其中 RUV1 = 2.61K 且 RUV2 = 10K:

    超过 UVLO 引脚上阈值所需的最小输入电压(上升)= 6.04V

    当超过(向上) UVLO 阈值时、将激活电流源以立即升高 UVLO 引脚上的电压:
    20µA μ A 电流会在低侧电阻器上产生20µA μ A * 2.61K = 0.0522V 的额外压降、因此 UVLO 引脚看到的电平会跳升至1.3022V
    UVLO 引脚上的迟滞为20µA * 2.61K = 0.0522V。

    现在、输入需要降至5.79V、以将 UVLO 引脚降至1.25V 以下
    当 UVLO 引脚电压降至1.25V 以下时、μ 20µA 电流源关闭、从而导致 UVLO 引脚电压降至1.198V

    输入电压需要再次上升至6.04V、以重新开启 LM5022

    电源电压迟滞= 0.25V
    当您增大分压电阻器的值时、您将获得更高的迟滞。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry  

    感谢您的反馈!

    更多问题、

    LM5022的 OCP 功能没有间断模式。
    相反、右图显示了压降模式。

    因为客户的输入范围有点大(9-75VDCin)... 如果客户 希望在上图中将 OCP 电流保护点(ILIM)设计为在输入范围内尽可能保持一致!!!
    是否可以调整下图中的这些组件? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    所有组件均可调整。

    我不确定、如果我明白问题到底是什么。

    您能更详细地解释一下吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能问两个问题吗?!谢谢!!

    1>必须超过 UVLO 引脚上阈值的最小输入电压(上升)= 6.04V

      =>如何获得6.04V 的值?

    2>输入现在需要降至5.79V,以便将 UVLO 引脚降至1.25V 以下

      =>如何获得5.79V 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    只需对电阻分压器使用欧姆定律:
    VIN * RUV2 /(RUV1 + RUV2)= UVLO 阈值
    上升:6.02V * 2.61K /(2.61K + 10K)= 1.25V
    下降:5.79V * 2.61K /(2.61K + 10K)= 1.198V;1.198V + 0.0522V [ 20µA μ A 电流流经 RUV1而产生的偏移]= 1.25V

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    谢谢你

    LM5022 OCP 函数的图  

    我希望按以下方式进行改进:

    是否可以调整下图中的这些组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    在哪里可以找到蓝色曲线的信息?
    请说明。

    LM5022无法调节平均电流(例如、生成固定输出电流为电池充电)。
    内部峰值电流模式控制环路旨在稳定输出电压、而不是(平均)输出电流。
    切勿触发过流保护、仅在 TF A 元件断开时触发过流保护。
    OCP 阈值的电平不能单独修改

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    谢谢你

    1>LM5022的 OCP 函数 可测量输出电压降?!

    2>绝不应触发过流保护,仅 Tf A 组件中断。

        您能更详细地解释吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    我同意我以前的措辞是误导性的。 很抱歉。
    让我尝试更详细地解释一下。

    在正常运行期间、电感器电流应具有三角波形。 该信号通过电流感应电阻器馈入 LM5022。
    在 LM5022内部、斜率补偿斜坡将添加到此测量信号的顶部。 产生的信号形成一个斜坡、该斜坡在一个周期内增加。
    在该周期内的某个位置、信号超过0.5V、FET 会关断。
    在此周期的剩余时间内、电感器电流将下降。 在下一个周期开始时、FET 将再次导通。

    必须正确计算电流感应电阻器、以便该过程可以如上所述工作。

    在每个周期开始时、可能导致永久短路/高电流的某种故障会被视为过流。
    在每个周期开始后65ns、驱动器将始终关闭、以保护外部 FET。

    在工作系统中、此类高电流只应在几个周期内发生、即负载立即发生变化、但不应永久发生。

    选择过大的感应电阻器会过早终止周期、这将导致某种限流模式、其中控制器无法达到配置的输出电压。
    这不是所需的工作模式。

    因此、必须根据数据表中的说明正确计算电流感应电阻器。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry

    感谢您的支持

    还有一个问题

    必须正确计算电流感应电阻器、以便该过程可以如上所述工作。

    =>"电流感应电阻器" 指的是 RSNS?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确