This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015F

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128022/lmr36015-lmr36015f

器件型号:LMR36015

我们目前正在设计中使用 LMR36015BRNXR/BRNXT、当我们将其更改为 LMR36015FBRNXR/FBRNXT 时、芯片上的电源会失去大约0.5W -  

我们所做的只是更换电路板上的芯片并保留所有其他参数。 是否有办法减少这种损失或我们是否遗漏了一些东西?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能不能分享您的操作条件 ?输入电压范围和输出电压,输入电流。  

     LMR36015FBRNXR/FBRNXT 是 FPWM 版本、而 LMR36015BRNXR/BRNXT 不是。 在轻负载时、FPWM 版本将保持固定频率以确保小电压纹波、而另一个版本将降低频率以在轻负载时保持高频率。

    因此、在轻负载时、LMR36015FBRNXR/FBRNXT 的 效率通常低于 LMR36015BRNXR/BRNXT。 但在正常负载下、这两者应该没有差异。

    希望这会有所帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    输入电压为48V、输出 额定电压为22V 50mA、 在单次情况下峰值功耗高达600mA、在48V 至3.3V 范围内峰值功耗约为120mA。  根据您的建议,我有什么方法 可以提高 FPWM 版本的效率?  

    问题是、芯片版本上的温度变化约为10至15摄氏度、这在我们的应用中、在我们运行的负载下是巨大的。 或者、对于 FPWM 版本、如果温度过高并更改频率以保持其寿命、我们是否可以自行管理它?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请让我检查并再次向您提供反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在轻负载条件下、FPWM 的功率损耗比 PFM 模式器件大。 Bu 总功率损耗和温升不应太高。  无法减少这种损耗。

    FPWM 和 PFM 都具有 OTP (过热保护),当 Tj 达到  TSD 时,它将进入间断模式。 但我认为 Tj 远低于您的应用中的 TSD。

    此致