This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:AEC-Q100-012短路可靠性测试结果

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125967/tps1hb08-q1-aec-q100-012-short-circuit-reliability-test-results

器件型号:TPS1HB08-Q1

您好!

我希望获得以下器件的 AEC-Q100-012短路可靠性测试结果。

我检查了文档"SLVA709A"、但它上没有所需的器件。

TPS1HB08

TPS1HB16

TPS2HB16

TPS2HB35

DRV9810

DRV8244

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hojo-San、您好!

    欢迎使用 E2E!

    从新一代 HB 器件开始、我们开始将此信息包含在器件数据表中。 例如、对于 TPS1HB08-Q1、这位于数据表的第35页:

    DRV 器件是电机驱动器部件。 您可以在 DRV 器件的电机驱动器论坛中提出此问题吗?

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum

    谢谢、此致、


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我想获得设计版本 F TPS1HB16的 AEC-Q100-012短路可靠性测试结果。

    我检查了 TPS1HB16的器件数据表、但 只有器件版本 B。

    我认为电流限制越高、条件就越严重。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我如何℃测试是"冷"重复的、而测试条件是 Ta = 85 μ H?

    冷重复的初始温度为-40℃?

    Ta = 85℃的温度是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo-San、

    有关测试的完整详细信息、请参阅 AECQ100-12规范。

    "冷"测试是指器件在长脉冲之间的时间内完全冷却至测试温度(此处为85C)的条件。

    这与"热"测试相反、"热"测试是指器件在接近器件关断温度的条件下运行。 本例中的结点很热、几乎处于关断温度。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmello-San、您好!

    感谢你的答复。

    我仍然认为85°C 是-40°C 的错误

    我已检查  AEC Q100-012规格和 SLVA709A。

    https://www.ti.com/lit/an/slva709a/slva709a.pdf

    符合 AEC Q100-012

    中所述

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo-San、

    该器件还具有相对热关断功能。 当功率 FET 温度快速超过控制器温度时、会发生此关断。

    虽然我们在-40°C 温度下测试了器件、但85°C 条件是我们最坏的情况、因为这会使结温达到绝对热关断状态。 因此、我们会在数据表中报告该值。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmello-San:

    感谢您回答我的问题!

    我℃85 ̊ C 是比-40 ̊ C 更℃的情况。

    此外、我了解到 F 版本 TPS1HB16的测试结果与您电子邮件中 B 版本 TPS1HB16的测试结果相同。

    谢谢你。

    此致、