This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010EVM:关于 EVM 测试

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, LM36010, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126393/lm36010evm-about-evm-test

器件型号:LM36010EVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E411YLM36010MSP432E401YMSP-EXP432E401YUNIFLASH

大家好、

在 EVM 的数据表中、需要 MSP-EXP432P401R。 但我在该 EVM 中找不到 MSP。 如何解决此问题?

此致、

徐志源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意 、MSP-EXP432P401R 不是 LM36010的必备 MCU。 一些替代产品可以是 MSP432E411Y、 MSP432E401Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的回答。 我现在没有任何 MSP、我是否应该在 TISample 中申请一个 MSP? 或任何其他解决方案可以提供帮助?

    此致、

    徐志源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我有误解。 目前,MSP-EXP432已停产,其 launchpad 无法在线应用。 上述器件仍然有效、可在客户设计中进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我使用 MSP-EXP432E401Y 来提供控制信号。 当我尝试刷写 MSP432时、我遇到了问题。 屏幕截图如下所示。

    我在 MCU 论坛中提出了一些问题、他们告诉我在 Uniflash 中刷写 MSP432、我成功完成了。 您可以看到下面的屏幕截图。

    但是、我仍然无法读取/写入寄存器。 每当我打开软件时、仍然会出现错误。

    我浏览了该论坛、并看到一个名为"Kay Chen53"的用户。 我和他有同样的问题。 我没有另一个 LaunchPad 可供测试、我想知道我们是否有解决方案。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何设置工作台? 您有  MSP-EXP432E401Y 发射板并尝试与 LM36010 EVM 通信? 更详细的说明将会有所帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我只需按照用户指南操作。 我将 EVM 插入到发射板并为 其提供3V 电源。 然后连接 Launchboard 和我的计算机。 然后打开软件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、您能否仔细检查 Launch电路板 的 SCL、SDA、GND 是否已正确连接到 EVM 对应引脚?  

    之后 、您能否在 EVM 侧提供 SCL 和 SDA 的波形?