This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:低功耗模式等

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127720/bq25730-low-power-mode-etc

器件型号:BQ25730

 REGN 关闭时工作的功能是什么?


2. 当输入电流受到 ICO 限制时,系统电压、充电电压和充电电流如何受到影响?

3. "对于已识别的输入适配器"是什么意思?
  某些特定适配器是否有特殊控制?

4. 我是否正确理解了即使 EN_ICO_MODE 设置为禁用、9.3.17输入源动态电源管理功能仍处于启用状态?


 9.3.17输入源动态电源管理和9.3.18输入电流优化器之间有何区别?

6. 我是否正确理解 PSYS 寄存器中反映的电压是 PSYS 引脚电压输出的 AD 转换数据?


7. 如果 ADC_CONV 设置为1b (持续更新)、正确的做法是一旦 ADC_START 设置为1b、它将不会自动复位为0b 并继续吗?
  如果我想停止它、我应该将它设置为0b 吗?


关于 ADC 功能。
  我们可以为每个值设置"启用/禁用"、但将其设置为"禁用"是否有任何优势?
  与连续采集相比、将其设置为单次采集是否有优势?

9. 关于独立比较器 CMPIN/CMPOUT。
  我是否正确理解了它们在性能模式、低功耗模式下运行、并且与其他设置无关?
  请允许我确认这一点,因为没有关于 P. 36案件的详细说明。

10. 关于 CMP_DEG。
  您是说 CMPIN 的抗尖峰脉冲时间设置仅适用于 CMPOUT (高电平→低电平)吗?
  或者、它是用于更改为 CMPOUT (高电平→低电平)的时间设置吗?

11. 在功能说明文档等中列出了规范中寄存器映射中不存在的寄存器地址 (REG0x15、REG0x12等)
  是否可以获得有关此方面的更多信息?




12. "如果在 PROCHOT 配置文件 REG34H[6]=1中启用"、REG0x38[6]= 1b 是否正确?
   "STAT_COMP 位 REG0x21[6]是否正确"STAT_COMP 位 REG0x22[6]?"


关于 PP_COMP 的解释。
'当不处于低功耗模式(仅电池)时、使用该位来控制独立的比较器 PROCHOT 配置文件。' 不处于低功耗模式=性能了解不处于低功耗模式=性能模式是否正确?


14. 可否提供此电路的例子?


请 提供独立比较器 CMP 的任何应用示例。

16. 在电池连接的情况下,是否有办法降低低功耗模式以外的自消耗电流?

17. OTG 模式和 FRS 模式似乎不是独占的,可以在设置中同时启用。

18. 我是否正确理解了将 OTG/VAP/FR 设置为高电平会激活 OTG_VAP?


19. VAP 模式2和3有哪些特性?


此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下周再次查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    我有更多问题、因此我将针对每个功能提出一个新问题。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    您 今天发布了17个线程、了解 BQ25730的详细操作。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我回答了一些问题、但没有带宽来回答所有问题、并提供了详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    这些问题现在已关闭、因为我在另一个线程中有相同的查询。

    此致、
    Kagawa