This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630:反向电流保护时序

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129462/tps2663-tps26630-reverse-current-protection-timing

器件型号:TPS2663

我们的设计中有一个 TPS26630、由于 我们认为 这违反了反向电流故障检测功能、因此它将关闭。  在 TPS26630禁用之前、超出反向电流阈值所需的时间是多少? 有时、我们认为故障应该跳闸、但不应该跳闸。    下面的示波器屏幕截图 显示了 TPS26630未禁用但认为应该禁用的情况。  CH1为 VIN_SYS、Ch2为 Vout、数学函数为 VIN_SYS - Vout、数学函数的最小值显示为-40.23mV。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的支持!

    我不确定在  绝对刻度上测量 VIN_SYS 和 Vout 时、数学函数的精度如何。  

    您能否在 VIN_SYS 和 Vout 上使用差分电压探头?

    我们通常测量 反向电流以得出反向电流* Rdson = Vout-VIN_SYS 的结论  

    此致、

    Rakesh