This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:ADC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129100/bq25730-adc

器件型号:BQ25730

1。
9.6.7 ADCVBUS / PSYS 寄存器(I2C 地址= 27/26h)关于 PSYS
是否正确理解 PSYS 寄存器中反映的电压是输出到 PSYS 引脚的电压的 AD 转换数据?

2.
9.6.16 ADCOption 寄存器(I2C 地址= 3B/3Ah)[复位= 2000h] ADC_CONV 和 ADC_START
如果 ADC_CONV 设置为1b (连续更新)、正确的做法是、一旦 ADC_START 设置为1b、它将不会自动复位为0b 并继续吗?
此外、当我想停止时、是否将 ADC_START 设置为0b?

3.
ADC 功能
可以为每个值设置"启用/禁用"、但将其设置为"禁用"是否有任何优势? (在功能或性能方面是否存在折衷?)
同样、与连续采集相比、使用单次采集是否有优势?

此致、
Kagawa





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、
    对于 BQ25730的详细操作、您有很多问题。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我的带宽不足、无法回答问题并提供所有详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    很抱歉、我提出了这么多问题。
    当您足够好时、如果您能回答您可以回答的问题、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa