This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:CMPIN/CMPOUT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129107/bq25730-cmpin-cmpout

器件型号:BQ25730

1。
说 PROCHOT 在性能模式和低功耗模式下都能正常工作是否正确、与其他设置无关?
请允许我确认这一点、因为图9-5、PROCHOT 低功耗模式实现案例中仅提供了详细说明。

2.
关于 CMP_DEG
您是否意味着 CMPIN 的抗尖峰脉冲时间设置仅在选择 CMPOUT (高电平→低电平)时应用?
或者、它是用于更改为 CMPOUT (高电平→低电平)的时间设置吗?

3.

有关 EN_CMP_LATCH 的说明
"如果在 PROCHOT 配置文件 REG34H[6]=1中启用、REG0x38[6]= 1b 是否正确?

4.

EN_CMP_LATCH 说明
"STAT_COMP 位 REG0x21[6]、它是否正确"STAT_COMP 位 REG0x22[6]?"

5.
CMP 的应用是什么? 如果您有任何案例研究、请告知我们。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、
    对于 BQ25730的详细操作、您有很多问题。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我的带宽不足、无法回答问题并提供所有详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    很抱歉、我提出了这么多问题。
    当您足够好时、如果您能回答您可以回答的问题、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa