This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:PTM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129120/bq25730-ptm

器件型号:BQ25730

1。
PTM 函数
启用 PTM 功能时、这是否意味着器件将根据输入电压和电池电压之间关系的变化自动转换为直通状态?
或者、如果 EN_PTM = 1b、它是否始终进入直通状态?

2.
有关 EN_PTM 寄存器的更多信息
PTM 使能寄存器位、它将自动复位为零
在哪些条件下、它将自动复位为零?

3.
LOW_PTM_RIPPLE 寄存器
您能否解释一下该寄存器的操作、因为规格中没有详细描述?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、
    对于 BQ25730的详细操作、您有很多问题。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我的带宽不足、无法回答问题并提供所有详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    很抱歉、我提出了这么多问题。
    当您足够好时、如果您能回答您可以回答的问题、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa