This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:ChargeOption3寄存器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129144/bq25730-chargeoption3-register

器件型号:BQ25730

1。
高阻态模式
我知道 HIZ 模式的静态电流比低功耗模式大。 此函数的预期用途是什么?

2.
有关 EN_VSYS_MIN_SOFT_SR 的更多信息
该函数的详细信息是什么?

3.
BATFET_Enz 的更多信息
该功能是否用于防止系统回流?
请提供详细信息。

4.
有关 IL_AVG 的更多信息
超出设定值时的操作详情是什么?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、


    对于 BQ25730的详细操作、您有很多问题。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我的带宽不足、无法回答问题并提供所有详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    很抱歉、我提出了这么多问题。
    当您足够好时、如果您能回答您可以回答的问题、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa