This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750过渡到省电模式

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124518/tps25750-tps25750-transition-to-power-save-mode

器件型号:TPS25750

你(们)好

5个月前、我们在这个论坛上讨论了这个问题、TI 专家的最终答复是:

"

我现在已经从系统团队那里得到确认、当前配置的器件永远不会转换到睡眠模式、因此 T 延迟现在是无限的。

我们将在下一个 GUI 版本中调整此值、以将 T 的时序更改为1.2秒。  我没有下一个 GUI 版本的发布日期。

"

现在有了新版本的 GUI (7.0.3)、此错误是否已修复? 即 T DELAY 是定义的1.2秒? 因为我们无法使它正常工作。

此致、

Tuomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuomas:

    让我询问团队、看看我们是否有 GUI 的更新文档。 我明天会回来。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、GUI 工具在生成的配置文件中是否会将"睡眠时间"值存入内、并且该值在其中一个 TPS 寄存器中不可编辑? 它在7.0.3版中是否起作用?

    如何判断睡眠是否正常? 这对于我的应用也非常重要。  

    谢谢、

    -Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    让我与团队核实一下。

    谢谢、此致、

    林德华