This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128691/tps25750-configuration

器件型号:TPS25750

您好!

使用 USB-PD-SHG-EVM-01时、我在使拉电流正常工作方面遇到了很多困难。 我有一种配置可以正常工作、但充电也不能正常工作。  

总之、为了更好地了解 TPS 应用程序自定义工具的功能、我编写了一些软件、从 TPS 中提取所有寄存器的值、然后将其解析到所有字段中以便于查看。 然后、我可以针对不同的配置对生成的文件进行比较。  

那么、我的主要问题是:"TPS25750主机接口技术参考手册"(slvuc05.pdf)第2章中列出的寄存器是否定义了 TPS25750D 的完整配置?

二进制文件中似乎还有更多的工作要做、我担心手册中列出的寄存器不能真正定义完整的配置。 例如、我可以对工具生成的二进制文件进行十六进制编辑以调整寄存器设置、 还是在 该二进制文件中生成某种 可能不再起作用的固件?

谢谢、

-Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TRM 中列出的寄存器适用于 TPS25750D。  

    使用对二进制文件的手动编辑会被 PD 控制器自动拒绝。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么配置 TPS 的唯一方法是通过 TPS  应用程序自定义工具? 我无法手动编程该部件?  

    如果我修复了校验和或 CRC、能否手动编辑二进制文件?

    谢谢、

    -Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们建议使用应用 GUI 来配置 TPS。 我们不支持对二进制文件进行手动编辑。  

    谢谢、此致、

    林德华