This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:输入电流优化器(ICO)

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129096/bq25730-input-current-optimizer-ico

器件型号:BQ25730

1.如果输入电流受到 ICO 的限制,系统电压、充电电压和充电电流会受到什么影响?

我是否正确理解了行为将如9.3.17输入源动态电源管理中所述?
(如果先限制充电电流、如果充电电流进一步限制为0A、但系统电源仍然不足、则系统电压将下降、并在低于电池电压时切换到电池放电?)

2.  
9.3.18输入电流优化器(ICO)说明中的"对于已识别的输入适配器"是什么意思?
 某些特定适配器是否有特殊控制?

3.
9.6.13 ChargeOption3寄存器(I2C 地址= 35/34h)[复位= 0434h]关于 EN_ICO_MODE

是否正确地理解、即使 EN_ICO_MODE 设置为禁用、9.3.17输入源动态电源管理的功能仍然启用?
我不理解9.3.17输入源动态电源管理和9.3.18输入电流优化器之间的区别。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    我们有一个 ICO 操作应用手册。 这 是链接。 我们希望此应用手册能帮助您理解。 正如我说过的、我需要您的帮助来进行评估、以便首先了解第一手评估的基本操作。  

    此致、

    老虎