This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:关于建议的设置。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129308/tps2121-about-recommended-settings

器件型号:TPS2121

大家好、

我想在5V 和12V 之间切换。
我希望根据应用将优先级输入设置为5V 或12V。
您能否告诉我如何配置电路以将电阻器更改为5V 或12V 优先级?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    TPS2121的工作原理是、当您将器件置于 XCOMP 模式时、它会将优先级设置为一个电源、如数据表中的输出源选择表和以下内容所示:  

    该优先级通过 PR1和 CP2上的分压电阻确定。 一旦 PR1和 CP2电压交叉、器件将切换。  

    我已附上一份 Excel 表格、您可以使用这些电阻分压器来查看器件的反应。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Elizabeth e2e.ti.com/.../3173.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx