请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987EVM 当我选择20V 输出时、为什么输出为22V?
我看到原理图还显示、对于20V 配置、将输出22V 电压。

这背后的想法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我选择20V 输出时、为什么输出为22V?
我看到原理图还显示、对于20V 配置、将输出22V 电压。

这背后的想法是什么?
尊敬的 Andrew:
谢谢、此致、
林德华