主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ28Z610
尊敬的 TI:
我遇到 BQ28Z610EVM 通信问题。
我按照指南执行了以下步骤:-我下载并安装了 BQStudio 最新版本1.3.111、推荐使用
将 USB 从笔记本电脑连接到 EV2400 -
将4引脚连接器从 EV2400连接到 bq28z610EVM532
-删除了 P2和 P3跳线(因为使用的是具有内部上拉电阻器的 EV2400)
-已将1KΩ Ω 电阻器电池仿真器从1N 安装到1P、从1P 安装到2P (2S1P 配置)
-已将电池电源(-)连接至1N,电池(+)连接至2P
-已将电池(+)连接到电池组(+)
-以7.4V 电压为电池加电
-运行 BQStudio
BQStudio 未自动检测监测计 bq28z610、而是转到 BQStudio 向导目标选择。 我选择2610_0_17-bq28z610.bqz,通信将关闭。 请参阅下面的屏幕截图。

但是、如果我在地址扫描中输入监测计目标 bq28z610地址 OxAA、它将会打开和关闭。 无论如何、BQStudio 未检测到 BQ28Z6EVM。
请尽快提出建议。
此致、
TP