This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:未检测到 BQ28Z610

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129091/bq28z610evm-532-bq28z610-not-detected

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ28Z610

尊敬的 TI:

我遇到 BQ28Z610EVM 通信问题。

我按照指南执行了以下步骤:-我下载并安装了 BQStudio 最新版本1.3.111、推荐使用

将 USB 从笔记本电脑连接到 EV2400 -

将4引脚连接器从 EV2400连接到 bq28z610EVM532

-删除了 P2和 P3跳线(因为使用的是具有内部上拉电阻器的 EV2400)

-已将1KΩ Ω 电阻器电池仿真器从1N 安装到1P、从1P 安装到2P (2S1P 配置)

-已将电池电源(-)连接至1N,电池(+)连接至2P

-已将电池(+)连接到电池组(+)

-以7.4V 电压为电池加电

-运行 BQStudio

BQStudio 未自动检测监测计 bq28z610、而是转到 BQStudio 向导目标选择。 我选择2610_0_17-bq28z610.bqz,通信将关闭。 请参阅下面的屏幕截图。

但是、如果我在地址扫描中输入监测计目标 bq28z610地址 OxAA、它将会打开和关闭。 无论如何、BQStudio 未检测到 BQ28Z6EVM。

请尽快提出建议。

此致、

TP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TP、

    您不应将电池电源放在电池组连接上、这用于系统电源/充电器。 如果您使用的是电池、则无需使用1K 欧姆电阻器来模拟电池。 如果您没有电池或正在使用电源进行测试、则会使用电阻器。

    确保按住 WAKE 按钮、以确保将来自 BAT 的电压施加到 PACK。 有时、如果电压过低、监测计将进入关断(SDV)状态、并需要向电池组施加电压、直到阈值或连接固定。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 我不使用电池,只需使用电源测试,查看电路是否工作正常。 请参阅下面的 EVM 设置。

    正如您看到的测试设置、在1KΩ Ω 电阻器上作为电池仿真器施加了7.4V 的功率。 bq28z610still 未进行通信、未按下 S1 WAKE 按钮或将 BAT 7.4V 连接至 PACK。 电池组在7.4V 电压下测得。 请参阅下面的屏幕截图。

    bqStudio 应该自动检测电量监测计、但它没有检测到吗? 请尽快提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    确保使用 EV2400 I2C 端口、BQ28Z610不是 SMBus。 另外、请确保 EV2400已被连接到的计算机识别。

    否则、如果您同时在 PACK 和 BAT 上施加电压、并且监测计未响应任何地址、则 EVM 或监测计很可能会损坏。 如果可能、我会尝试使用其他电路板进行测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我将在您回复之前向您发送电子邮件、告知我发现我连接的 EV2400端口接口是 SMB 而不是 I2C。 但您现在看到了这种差异。 感谢您 指出这一点。 它现在可以工作了。 问题、现在它作为放电运行、如何使它作为充电运行?