This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:查找电池管理 IC (0.5A)

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129335/bq35100-looking-for-battery-management-ics-0-5a

器件型号:BQ35100

我们正在进行一个物联网项目、该项目涉及使用  LTC (锂亚硫酰氯)电池- Saft LSH14、该设备将处于休眠状态、每天超过98%的时间。

我们正在寻找电池管理 IC 来测量电池电量或容量以及充电结束。

我们面临的问题是、我们无法使用 ADC 来测量电压、该电压与电池容量不成比例。 此外、市场上很少有用于原锂电池的管理 IC。

要求:

  1. 以检测电池电量或充电结束。

  2. 最大持续电流:500mA

 BQ35100 IC 是否符合我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    BQ35100是此应用的最佳选择。 如果在 LTC 电池化学物质的 EOS 模式下配置、我们使用电池内部电阻通过位或引脚发出 EOS 警报。 由于化学特性、SOH 百分比在 EOS 模式下不是那么精确、它更适合用于 EOS 警报。

    监测计在一致性方面表现最佳、这是在预定义的时间间隔内发生的设定脉冲电流、因此监测计可以获得最佳的电阻估算值。 TRM 中有更多有关 EOS 模式细节的信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速回复。

    问题:

    我们想知道该 IC 能够支持的最大电流。

    2.建议用于多节电池用例?  (7.4V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    SRN 和 SRP 引脚的电压限值将是您可以使用给定的感应电阻器测量的最终限值。 否则、电流()寄存器的最大值为32000mA。

    您可以将此监测计用于多节电池应用。

    此致、

    Wyatt Keller