This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176能否在恒流模式下工作?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127309/lm5176-can-lm5176-work-in-constant-current-mode

器件型号:LM5176

LM5176能否在恒流模式下工作?

将保持相同的电流输出、但降低输出电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minki、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    如数据表第7.3.6节"平均输入/输出电流限制"中所述:

    LM5176提供可选的平均电流限制功能来限制... 直流/直流转换器的输出电流。
    如果检测电阻器上的压降大于50mV,... 转换器的输出电压会降低以限制... 输出电流。
    平均电流限制功能可用于需要稳定电流的应用... 负载中。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minki、

    我相信您的问题已经得到了解答、因此我现在将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里