请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611 你(们)好
我们的 DIN TI LM2611AMF 有一个很好的新特性!
您能否检查 SCH 以查看是否需要修改它们?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的 DIN TI LM2611AMF 有一个很好的新特性!
您能否检查 SCH 以查看是否需要修改它们?

您好、Cheng、
二极管的额定电压将不够、您将需要30V 的最小电压、并留有一定的裕度。
数据表建议: 调整 RFB2以设置不同的输出电压 、以避免对补偿产生影响。
因此、这将产生以下值:RFB1 = 29.4k、RFB2 = 3.36k。
Didi 您是否有意更改 RFB1以影响补偿?
数据表还指出:
µF µF 在 IC 的 VIN 引脚(引脚5)上连接一个0.1 μ F 或1 μ F 陶瓷旁路电容器。 该电容器必须非常靠近引脚5进行连接
因此、我还建议将该电容器添加到电路中。
此致、
哈里