This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:Webench 和 PSpice 仿真- LM5156HPWPR

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125253/lm5156h-webench-and-pspice-simulation---lm5156hpwpr

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5155

尊敬的 TI 团队:

e2e.ti.com/.../1134.WBDesign34.pdf

借助 TI Webench、我可以设计符合以下规格的升压转换器

输入电压:10V 至最大17V  

输出电压:24V、3A  

开关频率- 460KHz   

在 FB 引脚51k 和2.2k 上使用电阻分压器电路时、电路板工作正常 (Pls 请参阅随附的报告和 sch 图像)  

现在、我要将其分别更改为510k 和22k、以降低电流消耗。

 

由于没有模拟和验证 webench 的选项,您能在这方面提供帮助吗?  

如果电阻器发生变化,会有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemalatha、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    当您更改上部反馈电阻器时、它将对补偿产生影响。

    WebBench Designer 是一款很好的工具、可帮助您了解设计的基本外观。
    实际上、即使您为反馈分压器引入了定制部件、它也不会重新计算补偿组件。

    要正确计算外部组件、请使用 LM5155/56升压控制器快速入门计算器(修订版 B)、
    您可以在我们的网站上找到它们。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答

    和现有器件

    电阻器的变化

    请解释一下最大带宽和 FCO  

    是否应该比推荐的要好? 它对运行有何影响  

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemalatha、

    很抱歉,我现在很忙。 我将查看它、下周初回来。

    同时、您能否帮我一个忙、并为我提供 您在两个选项的黄色字段中填写的全套参数?  

    谢谢、 此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemalatha、

    快速入门计算器显示、将电阻分压器更改为510k 和22k 不会产生太大的影响(小于我的预期)。

    在实验中、应在实际电路板上确定最佳交叉频率。
    应减少振铃、但不应过度补偿瞬态。

    以下是解释该理论的文档:
    https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

    这是该文档的摘录:
    尽管较高的交叉比较通常更可取、但存在实际限制。
    经验法则是开关频率的五分之一到十分之一。
    开关频率下的衰减对于最大限度地减少抖动的抗噪性也很重要。  
    理想情况下、增益应通过零、斜率为–20dB/十倍频。
    这将最大程度地增加增益裕度、并且还将消除在相位可能经过零的较高频率下增益变为正的机会。
    如果发生这种情况、您可能会有不稳定的控制环路

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemalatha、

    我已经听过您的介绍了一段时间、因此我假设您的问题已经解决、我将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里