主题中讨论的其他器件:LM5155
尊敬的 TI 团队:
e2e.ti.com/.../1134.WBDesign34.pdf
借助 TI Webench、我可以设计符合以下规格的升压转换器
输入电压:10V 至最大17V
输出电压:24V、3A
开关频率- 460KHz
在 FB 引脚51k 和2.2k 上使用电阻分压器电路时、电路板工作正常 (Pls 请参阅随附的报告和 sch 图像)
现在、我要将其分别更改为510k 和22k、以降低电流消耗。
由于没有模拟和验证 webench 的选项,您能在这方面提供帮助吗?
如果电阻器发生变化,会有什么问题吗?