This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步降压转换器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129080/synchronous-buck-converter

您好!

你好。 这与下面的帖子有关。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127597/uc3825b-slope-compensation

增强版 B 在时钟上有一个缓冲器、但它看起来与 CT 引脚不同。 我想为晶体管缓冲 CT 节点、但情况并非如此。

同步降压转换器的优点。 我注意到输出在时钟上交替切换。 如果使用二极管、它将在晶体管脉冲下降后导通。 使用该值来控制晶体管替换二极管、它必须等待另一个时钟周期。 使时钟频率加倍是否有效? (200kHz 而不是100kHz、使其像二极管一样工作)

或者同步降压转换器是否有更好的器件?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    这是22个小时的时间、因此我将回答它以防止延迟行动标志。

    TI 拥有广泛的同步降压控制器系列。  以下是我在网站上找到的3种同步降压产品、支持高达100Vin 的电压。

    此致、

    Eric