e2e.ti.com/.../DaughterBoardSchematic.pdf
我构建了一个用于驱动冷阴极校准灯的电源。 电源输出规格可在2至20mA 的电流范围内设置、电压最高可达360V。 我将使用 LM5122和二极管乘法器。
我使用 WEBENCH 创建100V 电源来驱动二极管乘法器。 对于初始测试、我绕过了乘法器并插入了 JP2、因此电源是恒定电压配置、如 WEBENCH 设计。 输入电压为52V。
当我为电路通电时、LM5122会立即发生故障。 移除芯片后、我发现引脚18 (SW)对地短路。 我更改了电阻器以将输出设置为72V、电路工作了几分钟。 在 SW 线上使用示波器探头查看是否超出额定电压之前、芯片发生故障。 我即将用完芯 片进行测试、并且准备时间很长、因此我想知道是否有任何想法可以防止我丢失剩余的芯片。